欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

希望将孔的定位与倒角同时进行以提高效率

  • 2021.11.24 12:01:52
  • 米思米
  • 1914

问题

希望同时进行孔定位与倒角加工以提升效率


目前的孔加工工序是(1)利用中心钻头定位→(2)利用钻头进行孔加工→(3)利用埋头钻倒角,我们希望缩短工序、提升效率。是否有什么好的方法?

希望将孔的定位与倒角同时进行以提高效率

回答

通过同时进行钻孔与倒角提升效率


以往的中心孔角度60°的定心钻头可进行定位,但无法同时进行90°/120°的倒角加工。
但是,通过使用刀尖角度为90°/120°的NC用锪孔钻、倒角角度90°的定心钻头,也可进行倒角加工的定位底孔加工。

1.    刀尖角度为90°/120°的NC用锪孔钻

希望将孔的定位与倒角同时进行以提高效率

2.    倒角角度90°的定心钻头

希望将孔的定位与倒角同时进行以提高效率


推荐商品简介

利用超硬NC用锪孔钻缩短倒角工序2021-11-24


TiAlN涂层超硬NC用锪孔钻
TAC
-NCSPD

希望将孔的定位与倒角同时进行以提高效率

希望将孔的定位与倒角同时进行以提高效率

TiAlN涂层超硬NC用锪孔钻
长柄型
TAC-LS-NCSPD

希望将孔的定位与倒角同时进行以提高效率

希望将孔的定位与倒角同时进行以提高效率

TiAlN涂层超硬NC用锪孔钻
小直径、多功能型
TAC-MS-HNCSPD

希望将孔的定位与倒角同时进行以提高效率

希望将孔的定位与倒角同时进行以提高效率

定心钻头也能够缩短倒角工序


TiAlN涂层超硬定心钻头
90°
倒角型
TAC-CTDACW

希望将孔的定位与倒角同时进行以提高效率

希望将孔的定位与倒角同时进行以提高效率

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities